This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:补偿网络的电容器额定电压

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031208/tps56121-capacitor-voltage-rating-for-compensation-network

器件型号:TPS56121

大家好、

TPS56121是电压模式控制的 IC、我需要设计外部环路补偿网络。

我想知道当25V 额定电容器被用于补偿网络时、是否有任何预期的副作用。 是否可以使用额定电压为25V 的电容器?

适用于这些补偿电容器的额定电压为50V 的 EVM 设计、如下所示。

https://www.ti.com/tool/TPS56121EVM-601?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用额定电压为25V 或16V 的电容器。     从 FB 引脚连接到 Vout 的电容器将具有最大的电压(Vout-Vref)。  

    陶瓷电容器的一般信息是、有效电容将低于直流电压偏置。   

    例如、在5V 电源的输出上使用22uF 6.3V 陶瓷电容、其有效电容为6至10uF、具体取决于物理尺寸。

    在补偿 网络上使用16V 或更高电容时、不应担心电容降额。