This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:TPS92691 EVM PWM 调光问题

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030317/tps92691-q1-tps92691-evm-pwm-dimming-problems

器件型号:TPS92691-Q1

大家好、我在测试 TPS92691-001 SEPIC EVM 时发现了一些问题。

PWM 调光模式下的最大 Iout=300mA、而指南中显示的最大 Iout=500mA。 PWM 调光模式下的 Iout 范围是否有限制? 什么会影响该限制?

我在 CU (恒定输出)模式下使用了电子负载、Uout=7.5V 时对 LED 进行仿真。

使用 PWM 调光时、L2电感继续发出噪声。 我根据指南手册输入 PWM 信号 VPP=3V~5V、f=100Hz~1kHz、但噪声始终存在。 当占空比保持恒定时 、PWM 频率降低、噪声也降低。 更改 Uout 不会影响噪声。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    最大 输出电流的限制由功率级设计决定。  当我们讨论300mA 时、我们将讨论 PWM 调光期间的 LED 电流为300mA、而不是平均值。

    2. 电感器和电容器在可闻范围内出现已知现象时的噪声现象。  由于 PWM 频率处于可闻范围内、因此始终会有一些噪声、具体取决于所使用的电感器和电容器。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、您是说我在 PWM 调光期间的最大 Iout 为300mA 是峰值电流吗? 或者、您是说最大输出电流为300mA、这取决于每个设计、是否不稳定?  我尚未理解您的解释。 顺便说一下,图片显示了13个 LED 下的最大 Iout=500mA,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    感谢您的澄清。 我们将在24小时内回复您。

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虹膜、

    PWM 调光期间的最大 Iout 为300mA、这是脉冲电流期间的峰值电流。  因此、在300mA 下进行10%和100Hz 调光时、由于脉冲为300mA 时的调光占空比、平均电流仅为30mA。  PWM 调光和平均电流的基础知识。  

    图18只是一个标准化图、显示如果您在 PWM 输入引脚上以700mV 的 IADJ 引脚电压进行 PWM、则会根据 PWM 占空比获得500mA 的 PWM 输入电流。  负载为13个 LED。  例如、如果您在 PWM 引脚上进行50%的 PWM、则 LED 上的脉冲电流将达到50%。  

    如果您在评估文档中的表1建议范围内使用评估板、则评估板应保持稳定。  可通过 IADJ 引脚控制的电流范围为100mA 至1.7A、最大输出功率为25W。

    谢谢 Tuan