This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1上的 CHG 和 DSG 信号异常、但 BQ28Z610-R 上没有问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028857/bq28z610-r1-chg-and-dsg-abnormal-signal-on-bq28z610-r1-but-no-issue-on-bq28z610-r

器件型号:BQ28Z610-R1

您好!

我的客户使用 BQ28Z610-R1。

重现过程:

为电池充电

-拔下充电电源

-点1、2和引脚 CHG 和 DSG 处有奇怪的波形

第1点:

第2点:

CHG 引脚:

DSG 引脚:

我无法读取寄存器、因为 i2c 与输出功率相连。 如果我断开 i2c 并重新连接 i2c、则问题消失了。

我能知道发生了什么吗?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有更新吗?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能否提供更详细的原理图和 gg 文件、以便我查看您的保护配置?  

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    我会将 gg 文件和原理图直接邮寄给您。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    当客户禁用广播模式时、问题消失。

    我能否知道禁用它是否有任何问题?

    启用 广播模式时为什么会出现此症状?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    禁用它不会出现任何问题。 您是否知道客户最初使用它的原因?

    如果没有必要、我只想让他们禁用广播模式、但我也想知道导致这种行为的原因是什么。 可能是总线上的冲突、在总线上、监测计将 SCL 驱动为低电平、而在其他方面将其驱动为高电平。 不应该是这种情况、但我不确定主机在做什么。 不过、这可能会使监测计进入下电上电周期。

    发生这种情况时、PBI 上的电压是多少?

    谢谢、

    杰克逊