This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:VTRIP 设置范围请参阅

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53355, TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030995/tps53355-vtrip-setting-range-consult

器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件: TPS53319

大家好、

客户是否可以将 VTrip 设置为0.301V? 我注意到 D/S 在此处建议的电压范围为0.4 ~ 2.4V。 如果不是、此建议背后的原因是什么? 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    我看不到为什么将 VTRIP 设置为低于0.4V 会出现一个主要问题的任何原因、但最小规格可能是由于低电流限制、TRIP 引脚上的低于0.4V 电压将设置为30A 器件、例如 TPS53355。 我运行了一个快速计算、并看到0.3V 的 VTRIP 电压通常会将 OCP 限制设置为大约5A。 该器件可能未在该范围内进行测试。 我建议在最终确定组件选择之前在 EVM 上对此进行评估、以确保客户正确设置 OCP 限值。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您的回答。 在这种情况下、客户使用我们的 TPS53355来替代 TPS53319、因此 OCP 限值很低。 总之、客户可以将 VTRIP 设置为低于0.4V、但应全面测试性能、对吧?

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    是的、没错。 我没有预见到任何问题、但我建议测试性能、以验证使用0.301V VTRIP 电压设置的 OCP 限值对于客户来说是可以接受的、因为相对于器件所使用的典型电流范围而言、该限值相当低。

    此致、

    Alec Biesterfeld