This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:BQ25619

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030149/bq25619-bq25619

器件型号:BQ25619

当连接到诸如台式电源等自举电源时、IC 不会限制编程的收入电流。 即、如果工作台电源设置为1A、而充电器 IC 设置为最大345mA、则仍允许充电1A。 我们如何纠正这种情况? 345mA 是默认设置、开箱即用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS? 您能否提供充电器的所有寄存器值?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    谢谢、我已经解决了电流限制问题。 现在、我的芯片没有开始充电:

    我设置以下寄存器:

    BCHG BQ25619_Reg00:ID:00 = 45 // TS_IGNORE 置1
    BCHG BQ25619_Reg01:ID:01 = 1E //系统最小值= 3.6V
    BCHG BQ25619_Reg02:ID:02 = 96 //电流440mA
    bqBQ25619_Reg03:ID:03 = 11 //充电终止电流达20mA
    BCHG BQ25619_Reg04:ID:04 = 42 //将 Top Off 计时器设置为15分钟

    以下是寄存器转储:

    BCHG BQ25619_Reg00:ID:00 = 45
    BCHG BQ25619_Reg01:ID:01 = 1E
    BCHG BQ25619_Reg02:ID:02 = 91
    BCHG BQ25619_Reg03:ID:03 = 12
    BCHG BQ25619_Reg04:ID:04 = 40
    BCHG BQ25619_Reg05:ID:05 = 9E
    BCHG BQ25619_Reg06:ID:06 = E6
    BCHG BQ25619_Reg07:ID:07 = 4C
    BCHG BQ25619_Reg08:ID:08 = 3C
    BCHG BQ25619_Reg09:ID:09 = 80
    BCHG BQ25619_Reg0A:ID:0A = 80
    BCHG BQ25619_Reg0B:ID:0B = 2C
    BCHG BQ25619_Reg0C:ID:0C = 75

    我们不使用温度传感器。

    是否有人可以向我提供启动序列命令/[切换中?

    IC 卡在充电终止(Reg8 = 3C)中、并且在我们断开输入电源之前不会开始充电。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GUI 显示充电已终止且看门狗计时器已过期。 当充电电流低于终止阈值、电池电压高于再充电阈值、并且器件未处于 DPM 模式或热调节中时、此器件自动终止充电周期。 当充满电的电池放电至低于再充电阈值(可通过 VRECHG 位选择)时、该器件会自动启动新的充电周期。 充电完成后、切换 CE 引脚或 CHG_CONFIG 位将启动一个新的充电周期。 移除适配器和重新插入也会重新启动充电周期。

    BTW、REG04=40表示停用了充电完成计时器。 您 可以 通过设置看门狗位= 00 (REG05[5:4])来禁用看门狗计时 器、以防止寄存器设置复位。

    谢谢、

    宁。