请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的 TI 员工:
我找到了应用节点(slua747a)来解释相关的抖动性能、但没有解释如何测量和计算、您能帮助提供相关文档吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 员工:
我找到了应用节点(slua747a)来解释相关的抖动性能、但没有解释如何测量和计算、您能帮助提供相关文档吗? 谢谢!
您好!
我最近不得不测量脉宽抖动、但原因不同、如 SLUA747A 中所述。 在本例中、我特意将抖动引入高频时钟边沿。 这是一种众所周知的峰值 EMI 降低技术、称为扩频时钟(SSC)或频率抖动。 如果由于噪声或分辨率降低而出现抖动、这是另一个问题、但在所有情况下、如何测量该抖动都应相同:
您将需要在数字示波器上使用持久性模式。 持久性模式在同一视图上叠加了多个波形、使用更频繁的数据或更新的波形强调 更深的饱和或更深的颜色、正如您从上面的示波器图中的深黄色所看到的那样。 在上面的波形中、我将光标放置在50%上升沿附近、并从该特定边沿的持久性图的极端边缘进行测量。 现在、我可以测量总抖动的时间宽度、可以表示为脉宽或总周期的百分比。 在上面显示的3个图中、您可以将结果表示为0%(无 SSC 时钟抖动)、1%和2%。 这是测量抖动的方法。 感谢您通过 E2E 进行连接。
此致、
Steve M