This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ76942:BQ76942EVM

Guru**** 2511305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031219/bq76942-bq76942-bq76942evm

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我想知道如何使用 BQ76942  EVM 对定制设计 BQ76942 BMS 板进行编程。 以及如何为生产执行 Gang 编程?

谢谢、此致、

Sudip K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudip、

    您可以移除 EVM 上的 SCL 和 SDA 跳线、并将'uC_SCL'和'uC_SDA'信号的导线连接到电路板。 确保也将 PGND (外部 I2C 连接器的引脚1)连接到电路板上的 PACK-。 然后、您可以使用 BQStudio 对电路板上的 BQ76942进行编程。

    您是否正在尝试在生产中对 OTP 进行编程? 如果您只是想在 RAM 中配置寄存器、则可以在启动时使用系统中的 MCU 来配置寄存器。 如果您在没有 MCU 的情况下运行、则需要对 OTP 进行编程。 您需要开发自己的 Gang 编程解决方案。 我建议按照以下应用手册中的步骤操作 :https://www.ti.com/lit/an/sluaa32/sluaa32.pdf 但是、请注意在接下来的几天内对此文档进行更新-我正在发布修订版、其中包含有关 OTP 编程的更详细步骤。

    此致、

    Matt