This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:有关此器件的一些问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS274160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030706/tps274160-a-few-questions-on-this-device

器件型号:TPS274160

大家好、

我对 TPS274160有几个问题。

如果我们仅使用该器件4个通道中的2个通道、我们是否可以为每个通道提供2A 电流? 数据表中指出、所有通道均开启时、每通道可实现1.35A 的电流。

 

2.电流限制可在0.25A 至4A 之间调节。 假设每通道的最大电流为1.35A、那么如果我们将电流限制设置为4A、该器件能否承受如此高的电流? 因为它可能会在热关断之前加载3A 等电流。

3.我们 尝试在 EVM 上测试反向电流保护、但我们发现在移除 J11后、EVM 根本不工作。 我必须先插入 J11、然后再将其移除、以使 EVM 正常工作。 这对您来说是否合理? 或者反向电流保护的测试程序是什么?

谢谢!  

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    让我尝试回答这些问题。

    如果 您仅使用4个通道中的2个通道。 由于通道间没有相互加热、因此该功能将略高、但该功能将取决于热条件。 但是、您可以将两个通道并联在一起以实现更高的电流能力、因为等效 Rdson 被并联减半。

    2.该器件可在短时间内承受更高的电流、但为了实现长期可靠运行、请遵循数据表中建议的直流电流值。 如果3A 是瞬态电流、则没关系。 但是、如果客户计划长时间为器件加载3A 电流、则器件可能会进入热关断状态。 如果3A 是典型的负载值、则客户可以使用较低的 Rdson 器件。

    3、这是一种奇怪的行为。 您是否可以尝试移除 C11并查看您是否可以首先实现接地保护?

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    感谢您的回答。 一个后续行动:

    1、将两个通道并联听起来不错! 原始规格为1.35A/通道、因此如果按照您的建议操作、我们可以预期它至少适用于2.7A、对吧?

    谢谢! 罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、理论上是正确的。 在实际应用中、并行期间可能存在电流不平衡、实际最大电流可能会稍微低一些。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

     您是否在环境温度范围内具有 Δrds (ON)的曲线? 数据表中的值是 Tj = 25C 时的值。

    我们要求这样做、因为在 Ta = 45C 时、我们发现通道之间的 Δrds (on)可能大于6%、因为我们看到两个通道之间的电流电平差异为30%。

    电流表模型

    3457A

    3458A

    通道1

    通道2

    0.85A

    1.15A

    谢谢!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    数据表中确实有 Rdson 与温度间的关系曲线。 图7-10至图7-14中对此进行了介绍。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    您好