This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:规范的含义"GND&quot 上的反向电流;

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100, TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029684/tps1h100-q1-the-meaning-of-the-spec-reverse-current-on-gnd

器件型号:TPS1H100-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS27S100

各位专家:

您能否解释以下规格代表什么?

我们还想了解以下有关 TPS27S100A 的信息以及与上述规格的差异。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    此处的规格主要针对发生电池短路事件且电流反向流动的情况。 在这里、您可以看到电流将从 GND 引脚流出、并且可能会损坏器件。 此处的规格适用于 Rgnd 选择、因此当发生这种情况时、最大电流不会超过器件额定值。 例如、对于 TPS1H100、您可以围绕20mA 规格设计 Rgnd。 或者、您可以在输入端使用阻塞二极管。 但是、这将导致输出端出现压降。 您可以在第7.3.4.9节中找到更多信息。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    感谢您的解释。 我了解该规格的含义。

    但我仍然无法理解 "GND 上的反向电流"的最大值是什么。 请您解释一下吗?

    TPS1H100-Q1的最大值为20mA、TPS27S100的最大值为100mA。 这种差异来自哪里?  

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    我正在联系系统团队、看看他们是否对差异有深刻的了解。 我将在听到他们的回复后再回复您。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    很抱歉将您推送。 你能获得任何信息吗?

    此外、由于电源短缺、您是否对使用 TPS1H100而不是 TPS27S100有任何问题或注意事项?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    很抱歉,我没有确切的答案,说明它们有何不同。 我将继续跟进、并在有更新后通知您。

    但是、现在请按照每个器件的数据表了解最大值。

    TPS1H100和 TPS27S100应该是可互换的、我认为您可以在短缺的情况下使用一个来替代另一个。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    您好