This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找可通过18650电池(3V 至4V)供电的5A LED 驱动器(&G)

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82480, TPS62816-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030594/looking-for-led-driver-that-can-do-5a-from-18650-battery-3-4v

主题中讨论的其他器件:TPSM82480TPS62816-Q1

大家好、我正在寻找一个降压 IC、它可以在5A 或最好是6A 时驱动3V LED 3秒、然后在此之后斜降至较低的电流。 电源将是18650锂电池(4-3.3V)。 我尝试了 LED 驱动器的选择指南、但我发现的最高电流为2.5A。 也许我应该看一下电源开关、而不是 LED 驱动器? 感谢您的任何建议。

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lloyd、

    是的、大多数 LED 驱动器都是基于升压的、您需要一个降压。  如果此类解决方案支持6A 和更低的输入电压、是否适合您?   https://www.ti.com/tool/PMP9762

    如果是、则需要具有 SS/TR 引脚的较低 Vin 器件。  TPSM82480和 TPS62816-Q1是两款性能出色的产品。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出的建议、并了解这些选项。

    劳埃德