This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62865:TPS62865应用问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030827/tps62865-tps62865-application-question

器件型号:TPS62865

大家好、

我们的客户现在正在使用 TPS62865、他们想知道 VSET/ MODE 引脚的逻辑:

在固定输出电压应用中、在该引脚和 GND 之间连接一个电阻器以设置输出电压(请参阅表8-2)。 启动后、将此引脚连接至高电平以启用强制 PWM 运行、或连接至低电平以启用省电模式。

如数据表中所述、MODE 引脚应在没有电阻器的情况下连接到高/低电平? 如果这是规则、那么它是什么 t 启动? 我们在数据表中没有看到详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 数据表中的8.4.3电压设置和模式选择(VSET/模式)部分。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dingmin 的回复!

    您好 Dane、您问 VSET/ MODE 连接为高电平/低电平时什么是 tstartup?  这是你的问题吗?

    总线电压。  正是 Tdelay 可能会根据 VSET/MODE 引脚连接而变化。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

     感谢您的回复、

    我的问题是、VSET/MODE 引脚是否应该在没有电阻器的情况下连接到高/低电平? 或仅需要高/低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    重要的是、将引脚驱动至逻辑高电平(高于0.84V)或逻辑低电平(低于0.4V)。  此外、引脚上还可以有一个电阻器、但这不是必需的。  当引脚为高电平时、电阻器将消耗额外的电流。

    Chris