This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:REG1配置

Guru**** 2556760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942, BQ76942EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030977/bq76942-reg1-configuration

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQ76952、、

你(们)好。

我希望在 REG1默认关闭的器件上对 REG1编程设置为5V 的问题进行一些澄清。 我使用 的是 BQ76942BFPR 型号、其中 I2C 和 REG1 OFF 是默认值。

根据 tidm788、我的想法是在正常模式下使用单独的降压转换器为我的外部 uC 供电、并在睡眠模式下使用 REG1输出为我的外部 uC 供电。   

数据表指出: 如果 用于串行通信的上拉电阻器连接到 REG1电压输出、则 REG1电压可以是
由制造线路上的外部电压电源进行过驱动、从而允许与器件进行通信。
然后、可对 BQ76952器件进行编程、以使用所需的配置启用 REG0和 REG1、以及
此设置可编程到 OTP 存储器中。

我的问题是、我的目的是控制来自 uC 数字输出的降压使能信号。 当尚未配置 REG1电压(出厂时)且 uC 未通电时、我可以使用跳线+电阻组合手动将 ENABLE 信号设置为高电平。 在本例中、我是否还需要过驱动 REG1电压? 是否需要以某种方式将其设置为5V 才能使 i2c 通信正常工作? i2c 是否以某种方式由 REG1电压供电?

提前感谢!

Steve    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    无需驱动 REG1即可使 I2C 通信正常工作。 不过、I2C 确实需要上拉电阻器。

    例如、在 BQ76942EVM 上、REG1默认处于关闭状态。 但 EVM 上提供3.3V 电压(通过 USB 电源调节)、该电压连接到 I2C 信号上的上拉电阻器。 因此不驱动 REG1、但板载 MCU 能够与 BQ76942通信。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢!