This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3818A:UCC3818能否运行至开环模式

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3818, UCD3138A, UCC3818A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030538/ucc3818a-can-ucc3818-run-into-open-loop-mode

器件型号:

您好、专家、

工程师正在询问如何将 UCC3818运行到开环模式。

他们正在考虑将直流电平注入 CAOUT 引脚。

则 PWM 宽度可通过该直流电平进行编程。  

 请告知这是否可行。

谢谢

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是的、可以按照您所述对 UCD3138A 进行编程。 当您使用 Ki =0、Kd =0时、仅使用大 Kp、DPWM 占空比随输入直流电压线性变化。  

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的支持。

    所需的支持是针对 UCC 器件的。  器件型号: UCC3818A

    黎家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    UCC3818A 用于开环的目的是什么? 客户是否需要直流输入电压? 如果是、

    UCC3818A 还可以支持直流输入、我建议仍使用闭环。

    由于 CAOUT 是一个输出引脚、我们无法确保控制器中的电流放大器在 CAOUT 引脚上没有任何输出、因此在该引脚上可能会有直接注入直流电的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    明白。

     该设计应用 UCC3818作为同一设计的直流输入、而不是交流输入。

    但输出端具有巨大的9Hz 纹波(50V)。

    我们是否可以让您的支持人员来研究该设计。

    谢谢

    黎家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric,

    由于您已经发送了电子邮件、因此让我们通过电子邮件进行讨论。