This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:输出电流干扰

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030718/bq51013b-output-current-glitch

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ24072T

您好!

我加入了 BQ51013B 和 BQ24072T 、为单节锂离子电池充电。 RX 线圈为 TDK WR3050-15F5-G (LS = 12uH、Rdc = 390m Ω)

当使用直接从直流电源连接 BQ24072T 进行电池充电(charing current 300mA)时、BQ24072T 可与正常输入/输出电流波形良好配合使用。

使用 BQ51013B 时、BQ51013B 的输出电流会产生干扰。

Vrect 为 5.7V。  电池充电电流没有问题。

我已经查看了 SCH 检查清单和其他3个相关文档、但仍然无法修复。

PCB 上的所有参数都与 BQ51013B 数据表中所述相同。

  

谢谢,

跟随者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    BQ51013B OUT 上出现的毛刺脉冲可能是通信数据包、它们的速率似乎为250ms。  此外、检查 RECT 电压、该电压为稳压器供电。

    尝试几件事情。

    1) 增加电容器

    2) 增加 RECT 电容器

    4) 重新调整串联和并联谐振电容器、数据表第9.2.1.2节。   

    5) 将 COMM1 / COMM2电容器稍高或稍低一些可能会有所帮助。  但是、太多的更改会导致通信问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我再次查看了数据表、它说当 Imax 小于40%时、它将始终发送错误数据包以进行收敛。 目前、我使用的 IO = 300mA、Imax 应设置为1.2A、这会产生什么影响?  

    我已经使用相同的电路(相同的组件参数)进行了两种布局。 另一个上的干扰似乎比这个小得多。  

    我将尝试您的建议、谢谢!