This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405A:建议运行条件 ILED

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3405A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030018/lm3405a-iled-of-recommended-operating-conditions

器件型号:LM3405A

尊敬的专家:

我的客户对 LM3405A 数据表和 LM3405A 演示板的建议运行条件有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

数据表中对 LED 电流的描述与之相同、但只有 RecommedOperating Conditions (恢复工作条件)中的 ILED 项目为 ILED。
此 ILED 是否与 LED 电流(IF)相同?

如果是这样、SOT 封装的电流为400mA。
我们希望使用 IF = 700mA、这种限制是否使其无法实现。

LED 电流限制设置了哪些条件?
请告诉我有关计算方法的信息。

另一方面、采用 SOT 封装的 LM3405A 演示板具有默认的 R1 = 0.2Ω Ω 且 IF = 1A 设置。

为什么它可以与1A 输出一起使用。

https://www.tij.co.jp/jp/lit/pdf/snva271

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过以下公式设置任何输出电流:205mV/R1、前提是该电流加上半纹波低于电流限制2A。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    感谢你的答复。

    设置 LED 电流的一些重要功能。

    在这种情况下、它由电流限制(2Atyp)和 R1决定。

    我现在可以理解。

    请解释为什么有建议的运行值(SOT:400mA 和 MSOP-PowerPAD:1A)。  

    客户担心他们可能无法使用超过这些当前值的值。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    考虑到热情况、这是一种建议的工作条件。 更大的输出电流将使器件温度上升。 如果客户允许这样做、则较大的电流应该正常。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    感谢你的答复。

    我知道建议的工作条件仅作为指南。

    只要不超过 Tjmax、它就能够使用更大的电流。

    此外、执行 ILED、如果在数据表中具有相同的含义?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    是、ILED 和 If 在数据表中具有相同的含义。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    感谢你的答复。

    客户理解您的建议。

    它们采用 MSOP-PowerPAD 封装。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一