This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:轻负载行为

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030881/tps40322-light-load-behavior

器件型号:TPS40322

尊敬的 TI 专家:

有关 TPS40322 (电压模式控制) PWM 芯片的简单问题:

当负载电流(I_dc)降至设计电感纹波电流(ΔI μ A 或 I_RIPPLE)的50%以下时、TPS40322的行为如何?  它是否进入 FCCM (低侧 MOSFET 在关断期间仍然打开)、仿真 DCM (低侧 FET 关闭)或某些"跳跃"模式(降低开关频率)?  TPS40322数据表未提及任何有关轻负载情况的信息。

谢谢、此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    TPS40322将始终在 FCCM 模式下工作、启动期间的第一个脉冲除外。 它作为一种支持预偏置启动的机制来执行此操作。

    此致、

    Samuel Gradinaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,塞缪尔,谢谢你的明确答复,我得到了。