This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UCC23513和 TLP5754的常见焊盘图案

Guru**** 2813205 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC23513, UCC23313, UCC23511, UCC23313-Q1, UCC23513-Q1, UCC23511-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031113/faq-common-land-pattern-for-both-ucc23513-and-tlp5754

器件型号:UCC23513
主题中讨论的其他器件: UCC23313UCC23511UCC23313-Q1UCC23511-Q1

是否可以设计同时适合 UCC23513和 TLP5754的 PCB 焊盘图案?

(UCC23513-Q1、UCC23511、UCC23511-Q1、UCC23313和 UCC23313-Q1都使用相同的封装、因此本常见问题解答也适用于它们)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:UCC23513

    不同制造商提供的相同封装标识符(SO-8、SO-6、SOIC)在尺寸和推荐焊盘图案方面可能略有差异。 您可以设计一个通用封装、使您能够使用来自多个供应商的类似器件、从而实现更好的供应连续性。 下面是一个焊盘图案示例、该焊盘图案可放置在 PCB 上、接受 UCC23513或 TLP5754。

    UCC23513DWY 和 TLP5754

    这两个器件的封装尺寸相似、但引线成型不同、因此建议的 PCB 焊盘图案不同。 下面的图1和2显示了各自数据表中的封装外形以及各种尺寸的比较。

                 图1 - UCC23513DWY 封装外形

                  图2 - TLP5754封装外形

           表1 - 封装外形尺寸比较

    虽然两个器件在 y 方向上的主体和引脚间距大小相似、但引线长度差异很大、因此建议的 PCB 焊盘图案不同:

    此图显示了两种推荐焊盘图案的叠加:

    绿色= TLP5754 PCB 焊盘

    红色= UCC23513 PCB 焊盘

    黄色=两 个 PCB 焊盘图案的重叠

    基于此、我们只需将 TLP5754数据表指定的焊盘图案宽度扩展0.5mm (用深蓝色表示)即可适应任一器件:

    浅蓝色=原始 TLP5754 PCB 焊盘图案

    深蓝色=建议的扩展 PCB 焊盘图案

    在 这个修改后的焊盘图案中、x 方向上的 PCB 焊盘间距增加到10mm。

    比较安装在同一焊盘图案上的两个器件、首先是 TLP5754:

    蓝色=建议的 PCB 焊盘图案

    深粉红色= TLP5754引线接触点

    此外、当 UCC23513安装在建议的焊盘图案上时:

    蓝色=建议的 PCB 焊盘图案

    浅粉色= UCC23513 引线接触点

    y 方向上焊盘图案之间的间距保持1.27mm。 y 方向的间距没有变化。

    您可以看到、PCB 上的焊盘图案设计现在可以适应任一器件。

    焊锡膏配方、厚度等可能会产生细微差异、因此请在将其投入生产之前验证您的设计。

    如果您有任何疑问、请单击上面的"提出相关问题"链接、我们将乐意为您提供帮助!

    此致、

    Don

    隔离式栅极驱动器应用工程师