This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:DCR 感测

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40322, TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026775/tps40422-dcr-sense

器件型号:TPS40422
主题中讨论的其他器件:TPS40322

您能否与我分享 TPS40422/TPS40322 DCR 传感设计工作手册?

我有12V 输入1.2Vo、7.5A 应用、1uH (4.2m Ω DCR)、400kHz FSW、希望使用0.1uF 和2.37K 进行 DCR 感测、请发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的问题有什么反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用的 DCR 感应网络的值是正确的。

    您可以使用此链接中的文件为此控制器设计补偿网络

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc263 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 是否有 DCR TPS40422/TPS40322 DCR 感应设计工作手册? 我还有几个具有 TPS40322和 DCR 感应功能的其他电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有设计工作簿。 您可以参阅这些器件数据表中的信息、了解如何设计 DCR 感应网络