This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25015:电池电量

Guru**** 2797585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25015, BQ25120A, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028929/bq25015-battery-level

器件型号:BQ25015
主题中讨论的其他器件: BQ25120ABQ25155

您好!

是否可以从 BQ25015器件获取电池电量? 如果是、您能否解释引脚如何连接到外部 MCU?

此致、

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrea、

    BQ25015没有任何 ADC 来提供电池电压。 如果您的 MCU 具有 ADC、您可以将其连接到电池以测量电压。

    您可以考虑使用 bq25155或 bq25120a 这些充电器提供了得出电池电平的方法。 此外、bq27421等 TI 电量监测计也可以正常工作。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回答。 我的 MCU 有一个 ADC。 那么、需要如何连接 BQ25015的引脚来测量电压? 您能给我指出描述这一点的正确文档吗?

    此致、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrea、

    MCU ADC 只需连接到电池即可测量其电压。 您可能需要使用分压器、具体取决于 MCU 引脚的最大额定电压。

    此致、

    Nick