This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:最大充电电流问题

Guru**** 2813995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030611/bq24650-maximum-charge-current-problem

器件型号:BQ24650

我将使用此部件、如所附的原理图中所示、通过太阳能电池板为铅酸电池充电。

我想根据数据表第8.3.3节设置10安培的最大充电电流。 其中 Icharge = 40mV/RSR

在测试此设计时、我发现我只获得了预期充电电流的一半、并且 R122上的电压略低于20mV、我预计它大约为40mV。

我将使用1个110W 太阳能电池板或其中2个并联。

根据数据表、我选择了 MPPSET 上的电阻分压器、以在 APPx 处提供大约1.2V 的输入电压。 在运行期间、18V 和我的 MPPSET 引脚大约为1.2V。

我怀疑该器件可能会根据数据表的第8.3.2节调节/降低充电电流、但我不明白为什么我的太阳能电池板应该能够在全日照条件下产生所需的能量。

我还想澄清一下如何计算 Vrech。 如果可能、我希望将 Vrech 阈值设置为14.8V、将 Vlowv 阈值设置为8V。

感谢您的所有帮助、提前感谢您的帮助

e2e.ti.com/.../1665.MBRST_2D00_P7.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生这种情况时、您能否记录输入电压、输入电流、电池电压和电池电流?  

    如果您的 MPPSET 电压调节至1.2V、 这意味着充电器消耗的电流最大、而不会使输入崩溃至18V 以下。可能没有完全日光、或者 可能未将 MPPSET 引脚设置为太阳能电池板的理想最大功率点。 太阳能电池板的最大功率点电压是多少? 此外、请记住、对于固定输入功率、充电电流将随着电池电压的增加而降低。

    在 FB 引脚上、LOWV 表示为1.55V。 对于13.9V 的电池电压、这将是10.25V。此处的预充电电流是快速充电电流的1/10。

    在低于稳压电压的 FB 引脚上、再充电阈值计算为50mV。 这对应于13.6V

    两种计算均假设 VREG = 2.1*(1+100k/17.8k)= 13.9V。LOWV 阈值和再充电阈值均与您选择的调节电压直接相关。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太阳能阵列(Vin)开路约为20V

    当被连接和充电时、MPPSET = 1.2V @ Vin = 18V。

    太阳能阵列电流= 2.79A、电池电流= 3.31A

    我对该面板的 MPP 电压不是完全确定、因为它未发布、但是、我在将该面板与其他 MPPT 充电器配合使用方面有一些经验、可以很好地估计它大约为18V。

    太阳能面板处于阳光充足的环境中、从未上色。

    >>如果您的 MPPSET 电压稳定在1.2V,则表示充电器消耗的电流最大,而不会使输入电压低于18V。<<

    我对如何设置 MPPSET 引脚上的电压有点困惑。  根据我的理解、目标是选择分压器中的电阻器、该分压器将该引脚上的电压设置为1.2V 、以使器件将 Vin 调节为所需的 MPP 电压。 (在我的示例中为18V) OTOH、将该电压设置为1.2V 会使器件进入其限流模式、从而不会消耗输入电压。 这似乎是我的问题所在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否有办法禁用预充电模式或至少将 Vlowv 降低至低于8v? 尽可能禁用。 我找到了应用手册 SLVA473、其中介绍了实现此目的的方法、但此前听说 TI 不再建议这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的 VIN 为18V、输入电流为2.79A、则您的输入功率仅为大约50W。使用10V 电池时、您将获得最大5A 的充电电流。 这就是为什么您无法在10A 电流下充电、输入功率不足的原因。 仔细选择太阳能电池板并测试其最大功率点将有助于产生全输入功率。

    您对 MPPSET 引脚的描述是正确的。 设置分压器、以便 MPPSET 引脚在所需输入 MPP 电压下为1.2V。

    我尚未验证 SLVA473应用手册的硬件、但我对其进行了仿真、并在理论上进行了工作。 请确保 FB 引脚高于 VLOWV、以达到您想要的仅快速充电的所需电池电压范围。 一个完整的充电周期将验证设计后的行为。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>如果输入电压为18V,输入电流为2.79A,则输入功率仅约为50W<<

    我一定会错过一些东西。 (不是第一次:)在19V (110W)左右时,我使用的太阳能电池板的输出高达5.8A,我仍然有点不清楚部件为什么认为我的输入源功率不足。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面的链接显示了太阳能电池板的一个示例 PV 曲线。 如果您将最大功率点(MPP)设置为低于最佳电压、则可能无法从面板获得同样的功率。 将 MPP 电压设置为尽可能接近太阳能电池板的 MPP 至关重要。

    https://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/iv-curve

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、所以我猜我唯一的选择(因为我不知道这个电池板的确切 MPP 电压)是尝试改变分压器、直到我将部件从它的电流减少模式中取出。 这是正确的吗?

    此外、我想问一个愚蠢的问题、如果我需要知道电池板的 MPP 并设置 MPPSET 上的电压以使器件调节该电压、 该部件实际上是否"跟踪"MPP、即使用 像 P&O 这样的算法计算并找到它、或者它只是在设定点附近进行调节。 我注意 到、在仔细检查 MOSFET 的栅极时、占空比似乎没有太大变化、因此假设这些器件的运行方式更像直接可调稳压器。

    感谢您提供的信息、并将在您的回答中关闭此案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您尝试从太阳能电池板获取电力、其输入电压将下降。 它将下降多少取决于您拉动的电流。 MPPSET 特性将输入保持在最佳电平、从而限制电流、以确保其不会低于该电平。 您需要设置它停止通过 MPPSET 引脚下降的位置。 但是、您需要确保在太阳能电池板的最大功率点电压下发生设定电压点。

    该器件将输入电压保持在由 MPPSET 分压器设置的值。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。