This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 找到合适的器件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030722/need-to-find-a-suitable-part

主题中讨论的其他器件:DAC53701

尊敬的,

我需要找到一个恒压可调节电流输出芯片和 0'1.2a 的可调节电流输出范围,TI.com 产品仅4~20mA 芯片,TI 是否有合适的器件型号?

可以给我建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    据我所知、TI 没有能够输出如此大电流的器件。  通常、我们建议使用具有高侧或低侧电流源的精密 DAC。  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01525

    请查看此参考设计、获取有关如何实现此目的的示例。  您还可以查看我们的 DAC53701器件、该器件可非常轻松地用作高侧电流源。

    谢谢、

    Paul