请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DAC53701尊敬的,
我需要找到一个恒压可调节电流输出芯片和 0'1.2a 的可调节电流输出范围,TI.com 产品仅4~20mA 芯片,TI 是否有合适的器件型号?
可以给我建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Cooper:
据我所知、TI 没有能够输出如此大电流的器件。 通常、我们建议使用具有高侧或低侧电流源的精密 DAC。
https://www.ti.com/tool/TIDA-01525
请查看此参考设计、获取有关如何实现此目的的示例。 您还可以查看我们的 DAC53701器件、该器件可非常轻松地用作高侧电流源。
谢谢、
Paul