This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS650940通常无法进入 S3/S4/S5状态

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028344/tps650864-the-tps650940-can-not-normally-enter-s3-s4-s5-state

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:TPS650940

尊敬的专家

目前、我们有一个使用 TPS650940的案例、某些电路板(3/10)将显示以下例外情况。

S0 =>S3/S4/S5,通常无法进入 S3/S4/S5状态,此时测量的 PMU 输出电压 VNN/1.8V/1.2V 将变为三角波,VCCGI 正常无输出

正常上电后关闭电源或强制关机、当出现相同现象时、继续进入 S3/S4/S5。

在异常电路板上发生这种情况的概率几乎为100%。 我们更改了故障 IC,但仍然是相同的公平现象。我们将故障 IC 设置为良好的硼,并且电路板无法启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您提出这个问题。 为了进一步调查此问题、您能否提供所有出现此现象的电源的示波器截图并指定您在哪个 TPS650940电源上看到此问题?

    此外、如果我理解正确、则当处理器尝试进入 S3/S4/S5时、此问题开始。 是这样吗? 它不会在启动时发生?

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    随附的是存在异常时的波形。 此外、机器通常可以在启动时进入系统、并且只有在进入 S3/S4/S5时才会出现异常。 谢谢!

    VNN

    V1P8A (LX4)

    V1P24A (LX5)

    V5P0A (VIN)

    VBATA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    请指定 TPS650940上的 VBATA 正在供电或正在供电。 此外、这是否会在转换到 S3、S4或 S5时开始?

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel

    1. VBATA 是电池输出电源。

    2.进入 S3时测量这些波形(由于异常、电路板实际上不会进入 S3)。 进入 S4/S5时、波形是相同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您的澄清。 请确认所有电源在上电进入 S0后均保持稳定。 如果是、请 在器件进入 S3时共享 Buck6 (VDDQ)和 SWB1_2 (V1P8U)的示波器截图。

    此外、检查进入 PMIC 的所有状态请求输入在这种情况下是否稳定。 这些是 PMICEN、SLP_S4B、SLP_S3B、SLP_S0B 和 THERMTRIPB、 如数据表的表6-8所述。  https://www.ti.com/lit/gpn/tps65094

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel

    有关一些波形、请参阅随附的文件。 谢谢你

    1.进入 S0时电源稳定且正常

    2.进入 S3时、VDDQ 和 V1P8U 均降至0

    进入 S3时、PMICEN/SLP_S3B/SLP_S4B/SLP_S0B 通常为1高电平

    4.进入 S3时、PCH_PWROK 为0

    5.进入 S3时,RSMRST/THERTRIPB 降至0

    CH1 (V1P8U)-CH2 (V1P8A)-2

    CH1 (PCH_PWROK)-CH2 (V1P8A)-1

    CH1 (PCH_PWROK)-CH2 (V1P8A)-2

    CH1 (RSMRST)-CH2 (V1P8A)-1

    CH1 (RSMRST)-CH2 (V1P8A)-2

    CH1 (THERMTRIPB)-CH2 (V1P8A)-1

    CH1 (THERMTRIPB)-CH2 (V1P8A)-2

    CH1 (V1P8U)-CH2 (V1P8A)-1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、


    [引用 userid="470630" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028344/tps650864-the-tps650940-can-not-normally-enter-s3-s4-s5-state/3809359 #3809359]3. 进入 S3时、PMICEN/SLP_S3B/SLP_S4B/SLP_S0B 通常为1高电平[/引用]

    要请求转换到 S3、SLP_S3B 应处于低电平。

    为了进一步查看时序、请包含 SLP_S3B 与 V1P8A 的快照、SLP_S3B 与 PMIC_EN 的快照、以及 SLP_S3B 与 VSYS 的快照、所有这些都在转换至 S3时进行。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    VSYS/V1P8A/SLP_S3/PMIC_EN 波形进入 S3时、请参阅随附的图、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我假设 CH2为 V1P8A、请告诉我这是否不正确。

    此问题开始时、SLP_S3似乎没有变为低电平。 这意味着 PMIC 未正确请求状态转换。 请查看与 PMIC 的通信。 要转换到 S3、必须将 SLP_S3引脚拉低。

    谢谢、

    Daniel W