This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:TPS54560和 TPS54561之间的差异

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561, TPS54560, TPS54560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030976/tps54561-difference-between-tps54560-and-tps54561

器件型号:TPS54561
主题中讨论的其他器件: TPS54560TPS54560B

尊敬的团队

客户想知道、TPS54560和 TPS54561之间有何区别?

请帮您推荐。

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    不建议在新设计中使用 TPS54560。 我建议改为查看 TPS54560B、它与 TPS54560引脚对引脚兼容。

    TPS54561是一款具有可控软启动引脚的10引脚器件、而 TPS54560/B 是一款不具有可控软启动功能的8引脚器件。

    如果客户关心浪涌电流或提供电源定序、我建议使用 TPS54561 10引脚器件。

    此致、

    Jimmy