请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54561 主题中讨论的其他器件: TPS54560、 TPS54560B
尊敬的团队
客户想知道、TPS54560和 TPS54561之间有何区别?
请帮您推荐。
非常感谢
丹尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Denny's:
不建议在新设计中使用 TPS54560。 我建议改为查看 TPS54560B、它与 TPS54560引脚对引脚兼容。
TPS54561是一款具有可控软启动引脚的10引脚器件、而 TPS54560/B 是一款不具有可控软启动功能的8引脚器件。
如果客户关心浪涌电流或提供电源定序、我建议使用 TPS54561 10引脚器件。
此致、
Jimmy