This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:BQ25713 .battery is full

Guru**** 2520130 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030826/bq25713b-bq25713-battery-is-full

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件:BQ25713

。 根据电池容量,主机将适当的充电电流设定为 ChargeCurrent ()或 REG0x03/02()。 当电池已满或电池未处于良好充电状态时、主机通过将 REG0x00[0]设置为1来终止充电、 或者将 ChargeCurrent()设置为零。在第31页中,我想问的是,主机如何知道电池已满?或者电池电量不是很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 BQ25713、主机将完全控制充电过程。 主机需要结合使用充电器和监测计/保护器/监控器的 ADC 来监控电池状况(例如电压)并根据需要调整充电器设置。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我怀疑主机如何知道电池已满?

    谢谢。

    SMRUTI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smruti、

    电池参数和电池被视为已满的电压点将显示在电池制造商的数据表中。 通过这些信息、您可以获取充电器的 ADC 和监测计/监测器/保护器、并进行相应调整。

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”