This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460-Q1:1V 输出选项

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ61460-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030519/lmq61460-q1-1v-output-option

器件型号:LMQ61460-Q1

您好!  

我们希望使用  LMQ61460-Q1提供1V/2A 输出选项,输入电压为12V (根据数据表,这是可能的最小输出电压)。 WEBENCH 不支持此选项、  

我收到以下错误:  

 

您能否检查此转换器是否与此应用兼容?  

如果不是、您还有哪些汽车和高效率选项?  

感谢您的支持、  

安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anna。

    请参阅我刚才为12Vin|1Vout|3A 生成的导出 WEBENCH 设计。  

    此解决方案应适用于您的应用。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=56C14E1582720740

    由于反馈电压基准为1V、因此如果您需要1V 输出、则需要将 FB 直接连接到输出电源轨。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy 很好、谢谢。  

    IN 是否会导致输出出现某些问题(如更多噪声、纹波等)?

    如果有,您建议如何解决?

    谢谢!  

    安娜  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    我认为在操作方面不应该有任何问题。

    至于噪声和纹波、它将取决于您的输出电容、电路板布局等

    此致、

    Jimmy