This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电表调试问题(bq28z610)

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029638/bq28z610-problems-in-commissioning-the-electricity-meter-bq28z610

器件型号:BQ28Z610

您好:

目前,tf928工程的电表 bq28z610投产有问题

1、黄金学习放电阶段完成后、监测状态[RESPON]、Qmax 和更新状态的值不会更新。 根据文档的要求、放电需要使用0.2C 电流进行、并放电至3V。 目前、电表连接到主板上。 无法根据0.2C 对电流进行严格放电。 而且无法将电压放电至3V。 对此有什么影响吗?

2、如果黄金学习已完成、则在电表与电池断开连接后是否需要恢复黄金学习?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,请帮助解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您是否能够像 C/10那样以较低的速率放电? 或者、您不能将问题降低至 C/5速率? 在仪表断开连接后、您无需重新执行学习周期;但是、似乎您的电表可能是您无法在 C/5-C/10放电并降至3V 的原因? 如果是这种情况、我建议在断开仪表连接的情况下配置仪表。 如果监测计已连接到仪表、您可以获取单独的监测计 EVM 来执行监测校准并创建黄金映像。 之后、您可以使用黄金映像加载电量计量表。

    最棒的

    Jessica