This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:需要电池充电器芯片 BQ25713BRSNT 的最新 Linux 驱动程序

Guru**** 2514455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ25713, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030872/bq25713b-need-latest-linux-driver-of-battery-charger-chip-bq25713brsnt

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件:BQ25710BQ25713EV2400

您好,  

我将  德州仪器(TI)的电池充电器 BQ25713BRSNT 用于台式电脑应用。   

电池组 由 2 节串联锂聚合物电池(2S1P (2节串联)制成   、最大 电压为8.4V,容量为3400mAh。

我们需要  BQ25713BRSNT 的最新 Linux 驱动程序来与主机 CPU 集成。 请尽快帮助。  

此致

Sudheer George

In名义上 的 Software Pvt Ltd.

www.innominds.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。

    我们不 为此器件提供任何参考驱动程序、请参阅数据表的寄存器映射部分。 但是、可能提供第三方开源参考、例如:
    https://chromium.googlesource.com/chromiumos/platform/ec/+/master/driver/charger  

    BQ25710 与 BQ25713类似、但 BQ25710基于 SMBus。 请注意、TI 不保证 第三方 参考的功能。

    我们为用户提供了专用 GUI、用于快速评估评估模块和了解我们的充电器。 请注意、EV2400接口不随 EVM 一起提供、必须单独购买。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”