This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:与 TPS23731兼容

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030389/tps23730-compatibility-with-tps23731

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件: TPS23731

大家好、

你好。 我有这个有关 TPS23730的查询、作为 TPS23731的替代产品。 问题是、是否 可以在不连接23730的引脚20的情况下完成该操作。 23831上的引脚20为 NC、电路板未连接它。 对当前设计有什么影响?

感谢您的支持。

此致、

阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、  

    这些器件具有相同的封装尺寸、TPS23730仅具有一些额外的引脚功能。  

    以下是额外的引脚以及如何禁用这些引脚、以便在 TPS23731设计中使用 TPS27330。  

    引脚31:DT--连接到 VB

    引脚20:CLSB --您可以将其保持断开状态

    引脚19:PPD --连接到 VSS 或悬空

    引脚18:SCDIS --保持断开

    引脚12:BT --你可以保持断开

    引脚13和引脚14是指示器、因此它们的连接方式相同、但功能不同

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的支持。 我在这里有一些后续问题。

    我们是否可以知道器件 TPS23730在0类或3类中的行为方式? 0-3类器件理论上不使用第二分类电流。 这是我的客户想要确认的内容。

    谢谢你。

    此致、
    Archie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、  

    它的行为完全相同。 功率级别不会对 IC 的性能产生影响(除了由于流经内部 FET 的电流而产生的热性能外、在较低的功率级别下更好)。  

    专门针对第二分类电流--分类电流由 PSE 驱动,而不是由 PD 驱动。 因此、如果 PSE 识别0-3类器件、它将停止 PoE 握手并发送电源。 因此、开启第二类引脚(CLS_B)的 TPS23730状态机不会进入该状态、因此它绝不会开启。 因此、您可以放置一个值相等的电阻器、也可以将引脚悬空。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师