请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z60EVM-578 主题中讨论的其他器件:BQ40Z60
您好!
我在 BQ40z60上工作了大约一周、但在完成学习周期和获得准确的 SoC 读数方面遇到了困难。 我已经使用 GPC 工具为我的电池获取 chem ID、但我认为我的设置仍然关闭。 我在休息时附上了电池的简短日志、以及数据存储器寄存器文件和 GPC 日志。
电池信息:
电池制造商- Turnigy
标称容量- 460mAh
标称电压- 7.4V
电池节数:2.
使用的化学 ID:1372
e2e.ti.com/.../rest_5F00_test1.log
e2e.ti.com/.../bq40z60_5F00_settings.gg.csv