This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:如何设置 VSEL

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030983/tps543c20-how-to-set-vsel

器件型号:TPS543C20

我对 VSEL 有疑问。 由于它设置了初始上电电压、是否应将其设置为工作输出电压? 例如、如果您的输出电压为0.85V、但 VSEL 电阻器为0欧姆、则初始上电电电压为0.6V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VSEL 引脚和 AGND 之间的电阻设置内部基准电压。 如果 RSP 和 RSN 分别直接连接到输出端的 VOUT 和 GND、则 VSEL 电压将决定您提到的上电电压。 如果您希望输出电压加电至与 VSEL 电压不同的值、则需要 Vout->RSP->RSN 之间的电阻分压器、以便 RSP 和 RSN 之间的电压等于 VSEL 设置的电压。

    例如、如果为 VSEL 引脚选择0欧姆电阻器、则会将内部基准电压设置为0.6V。 在这种情况下、为了在输出端实现0.85V 电压、需要使用电阻分压器、以便 RSP/RSN 引脚之间的电压等于0.6V。 这可以通过在 VOUT 和 RSP 之间连接一个4.17k Ω 电阻器、在 RSP 和 RSN 之间连接一个10k Ω 电阻器来实现。 该分压器电路将输出电压(10/14.7)的一小部分施加到 RSP 引脚(RSN 连接到 GND 基准)。 0.6V 等于(0.85 *(10/14.7))。

    如果输出电压等于使用 TPS543C20的终端应用中的 VSEL 选项之一、我建议设置 VOUT=VSEL。 但是、这并不是必需的、因为电阻分压器可能会设置与 VSEL 不同的输出。

    此致、

    Alec Biesterfeld