This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:负载电容

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030882/tps22990-load-capacitance

器件型号:TPS22990

您好!

两个问题:

  1. TPS22990是否需要最小负载电容?
  2. 第10.1.2节建议应保持10:1 CIN:CL 比率、以确保 VIN 轨上的压降最小。   如果我们使用较大的 CT 值(例如10、000pF)控制上升时间、这是否适用?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    没有所需的最小负载电容-它是正确支持负载所需的一切。 规定的10:1比率主要是为了保护电源。 如果您的电源可以处理负载在不降低电压的情况下消耗的浪涌电流、则无需遵循10:1比率。 这意味着您可以通过更改 dv/dt (CT 引脚电容)将峰值浪涌电流降低到电源可以处理的程度。  

    此致、

    Kalin Burnside