This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:定制死区时间

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030930/tl494-tailored-dead-time

器件型号:TL494

您好!

在"使用 TL494设计开关稳压器"文档中、说明如下:  

"... TL494可针对特定的功率晶体管开关进行定制、这些开关用于确保输出晶体管永远不会遇到常见的导通时间。 用于基本功能的偏置电路如图29所示。 死区时间控制可用于许多其他控制信号。"

我的问题与上面显示的公式有关:

*本文档中未定义 TD 缩写。 我认为 TD 是指死区、是不是吗? 在 Souch 情况下、该公式的结果是   Q1和 Q2晶体管中有关 R2值的最大死区时间吗?

*外部电阻器 R1和 R2的电阻值不应超过5k Ω?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andres、

    TD 是以秒为单位的死区时间、而不是周期。  TD 是外部晶体管在最大占空比下的关断时间。  例如,R2 = 0欧姆时,死区时间为 Rt*Ct 的5%(0.05)  引入 R2会增加死区时间。  R1和 R2 必须总和为 5k 欧姆。  选择 R2值(以千欧为单位)后、R1的值= 5k - R2。

    此致、

    Eric