This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825:关于软启动

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030342/uc3825-about-the-soft-start

器件型号:UC3825

大家好、TI 的团队:

你好。

 当我将 UC3825应用于反激式电路时、有一个问题。

我使用一个0.1uF 电容器将 SS 引脚接地、但当我打开电源时、我仍然发现一个较大的过冲。
我的问题是如何应用此 IC 的软启动、是否有更详细的文档?

是否有任何其他电路可解决此问题?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要探测 SS、E/A OUT 和 OUTA 或 OUTB、以便在开始检查时获取它们的波形。 输出电压过冲通常是由从 SS 到反馈环路的控制切换引起的。 通常、您可能需要调整反馈环路补偿以顺利完成移交。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的友好答复。

    当 UC3825保护发生时、例如 SS 被拉至低电平、或 Ilimit 触发保护、IC 是否将进入锁存模式。
    保持 VCC 恒定、移除保护条件后、IC 是否会重新启动? 如果它重新启动、它将延迟多长时间?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     它未处于锁存状态、因此在释放 SS 后、器件将重新启动。 重新启动的过程与上电类似。