This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62826:最小/最大开关频率

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62826, TPS62826A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030274/tps62826-min-max-switching-frequency

器件型号:TPS62826

大家好、

你好。

我们的客户对  TPS62826的开关频率很好奇。  数据表显示2.2MHz、但随后提到它是一个准固定频率、并且 IC 会自动调整该频率以提高效率。 频率可能调整的范围是多少?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    如果客户使用的 TPS62826同时具有 PSM/PWM 模式、您可以在数据表 SLVSEF9E 的图23和24中找到随负载和 VIN 变化的频率变化

    如果他使用的是 TPS62826A -强制 PWM 版本、您可以在同一数据表的图25和26中找到此信息。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    还有其他问题吗? 我要关闭此主题。 您可以通过在此处添加注释来重新打开它。

    此致、

    瓦伦