This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60400:三倍逆变器

Guru**** 2793805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026380/tps60400-tripling-inverter

器件型号:TPS60400

您好的支持团队、

TPS6040x 可以用作三倍逆变器吗?

具有第三个器件以下连接的原理图是否正确?

第二个"OUT"->第三个"GND"
第二个"GND"->第三个"in"

我担心 SLVS324C 第17页末尾有以下句子。

"当级联两个以上的器件时、输出电阻会急剧上升。"

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    根据数据表中给出的用于乘以输出电压的原理图、第三个器件的连接也是正确的。 我将核实这一点,并在本星期结束前回来。

    数据表(SLVS324C)中的图7.7显示了不同输入电压下器件的输出电阻。  对于非级联系统、 第8.3.1节介绍 了如何计算 给定负载电流和输出电阻下的输出压降量。 当您具有"级联器件"时、每个器件还必须提供以下 器件的静态电流。   您可以预期3个级联器件的输出电压下降为 Δ Vo = 3×RO× (IO + Iq )

    对于级联中的仅3个器件、您可以预期的 VO 下降量主要取决于您拥有的输出负载电流、因为这远远大于静态电流 Iq。 仅当级联中有更多器件时、IQ 项才会成为主导。

    TPS60400在25C 和5V 输入电压下的静态电流约为125uA。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    我已验证您的电路是否正确。 您的应用需要多大的输出电流? 还有其他问题吗?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:
    感谢您的支持。

    我想计算施加30mA 电流时的压降。

    关于以下公式、
    Δ Vo = 3×RO×(IO + IQ)

    如图7-7所示、Vi 越小、RO 就越大。
    该 Vi 是否为(VI-GND)的电压?
    还是 VI 本身?
    就 VI 本身而言,第二阶段和后续阶段的 RO 将非常大。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    图7-7中的输入电压 VI 是单个器件的 IN 和 GND 引脚之间的电压。

    是从图7-7中可以看出、RO 本身与 VI 有差异 根据使用的 VI (>3V 或<2.5V)、以下阶段的 RO 可能会降低/增加。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    还有其他问题吗? 我要关闭此主题。 您可以通过在此处添加注释来重新打开它。

    此致、

    瓦伦