您好!
我在当前开发的新产品的输入功率级中使用了 LM74801QDRRRQ1 (有关电路详细信息、请参阅随附的屏幕截图)。
想法是通过 R1和 F2有一条固定的浪涌电流限制器路径、以便为负载上的电容器组预充电。 微控制器监控 Vbus 电压并触发 EN/UVLO 信号、以在电容器加载后激活通过 Q2的低阻抗路径。
由于我不需要输入电压检测、因此我将 SW 短接至 VSNS 和 A、并将 OV 短接至 GND。
但是、该电路不工作、因为无论 EN/UVLO 信号是什么、我在电容器上测量的电压永远不会上升到 VS 以上、并且两个 FET 的栅极永远不会被激活。
我出了什么问题? 什么会阻止电荷泵加载并打开开关?
谢谢!