This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552D:TPS2552DDBVR

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2552, TPS2552D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030448/tps2552d-tps2552ddbvr

器件型号:TPS2552D
主题中讨论的其他器件:TPS2552

大家好、

我的客户有关于 TPS2552DDBVR 的一些问题。

1.)我的客户使用此链接 下载 Symbol、封装、3D 模型。  但占用空间与数据表不同、您能否检查一下?

https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=TPS2552D&package=DBV&pin=6&sid=0170e3483cf0001533fc7fc76c3003073003806b00bd0&c=1  

2) 如果我的客户使用 SOT23封装、他是否需要添加 PowerPAD 引脚? 因为数据表中没有该引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,先生

    请查看 TPS2552D 数据表、而不是 TPS2552。  请参阅基于 TPS2552D 数据表的3D 模型。

    2.不需要电源板, 因为 IC 上没有此引脚。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    我认为 这两个 TPS2552D、 TPS2552的引脚是相同的。  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表上的 TPS2552D 3D 模型。 它是可靠的来源。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。