This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:将 TPS2561DRCR 与 TPS2003DRCR/CT 重新连接

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030634/tps2561-relpacing-tps2561drcr-with-tps2003drcr-ct

器件型号:TPS2561

我们目前正在设计中使用 TPS2561DR;但是、由于该器件缺货且交货周期较长、因此我们正在寻找直接器件交换。  此器件用于限制 USB 和 SATA 电源(+5V)的电源电流。 使用这些 IC 提供和输出+5V 电压时、TPS2561DR 和 TPS2003DR 之间有何功能差异?  

此外、TPS2003DRCR 和 TPS2003DRCT 之间有何差异? 根据我的理解、唯一的差异是封装数量、因此对 IC 的功能完全没有影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TPS2561电流限制可调节。 TPS2003 oc 是固定的。

    TPS2003具有输出放电功能、但 TPS2561没有。

    TPS2003的工作电压为4.5V 至5.5V。 对于 TPS2561、范围为2.7V 至5.5V。

    TPS2003DRCR 和 TPS2003DRCT 是相同的器件。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。