This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:TPS55288:使用 NexFET 作为半桥

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87330Q3D, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030723/tps55288-tps55288-use-of-nexfet-as-half-bridge

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件:CSD87330Q3D

尊敬的 TI 专家:

我将  TPS55288RPMR 用于以下规格

输入电压:4.5至5.5V

输出电压:5V

输出电流:4.5A

OCP 限制:6A

开关频率:400kHz

我的问题是 MOSFET 开关、而不是使用两个不同的 MOSFET、可以使用半桥 NexFET CSD87330Q3D

CSD87330Q3D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用  WEBENCHRegistered 设计器 TPS55288生成、分析您的设计并将其导出到您喜爱的 CAD 工具中。

    http://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator

    如果 半桥 NexFET 满足 webench 计算的要求、我看不到您不能使用它的任何原因。 它不应有任何不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saunak、

    该 MOSFET 看起来不错。 您可以使用此 半桥 NexFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、您好、感谢您的确认