This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882EVM-400KHZ:输出电压设置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882EVM-400KHZ, TPS552882, TPS55288EVM-045, TPS55288, EV2400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024070/tps552882evm-400khz-output-voltage-setting

器件型号:TPS552882EVM-400KHZ
主题中讨论的其他器件: TPS552882TPS55288TPS55288EVM-045EV2400USB2ANY

尊敬的 TI 团队:

我们已采购 TPS552882EVM-400KHZ 以进行定制测试。

输入电压要求:2.8V-4.4V

输出电压:3.3V,最大电流为4A。

我的问题是如何在不使用 I2C 的情况下设置3.3V 输出电压? 我需要对 EVM 进行哪些更改?

我们非常感谢您的快速响应。

谢谢、此致

Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    TPS552882没有 I2C 配置功能。 您只需正确配置反馈电阻器、即可获得3.3V 输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    根据 EVM 原理图、它具有 I2C 配置。 请参阅下面随附的原理图。

    如果使用外部反馈电阻器、基准电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    您提到过您购买 了 TPS552882EVM-400KHZ。 请阅读 TPS552882EVM 用户指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    很抱歉、但我没有意识到这是一个不同的部分。 顺便说一下、EVK 器件型号是 TPS55288EVM-045。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 TPS55288EVM-045、则需要使用 I2C 来启用器件切换。

    也许您可以购买一些 TPS552882器件并自行更换 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、  

    如果没有 I2C、我们将无法 配置输出电压?

    我们无法使用外部电阻器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、  如果您能够突出 显示 TPS552882 和 TPS55288之间的主要差异、那将非常有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还提供 EV2400 PC 接口板。 我们可以使用它来访问 GUI 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、您好!

    我不确定 EV2400 PC 接口板是否可与 TPS55288 GUI 配合使用、并且我没有此类经验。 TPS55288 GUI 默认接口板为 USB2ANY。 你那是吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我们没有 USB2ANY。  

    如果没有 I2C、我们不能使用外部电阻器来配置输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、您好!

    您需要将 I2C 模式寄存器(地址06h) OE 位配置为1以启用输出、否则器件不会切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我们能够通过设置 OE 位来获得输出电压。 我们将 I2C 连接到了 onbaord MCU。

    我的问题是、我们是否需要在每次进行下电上电时都将该位写入1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、您好!

    是的、I2C 寄存器没有存储器功能。 每次执行下电上电时、都需要将 OE 位设置为1。

    如果您有更多问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、  

    如前所述、我们采购了 TPS552882 IC、并在 TPS552882EVM-400KHZ 上替换了它。

    我们将输出电压设置为3.33V。

    但我们观察到输出电压为3.66V、并听到电感器发出嗡嗡声。

    您能否帮助我了解需要更改哪些其他设置才能使 TPS552882在 TPS55288 EVM 上工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、您好!

    是否已将工作模式设置为强制 PWM 模式?  

    在 TPS55288 GUI 中、首先选择 INTERANL 模式、然后选择强制 PWM 模式。 嗡嗡声应消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我们无法访问 GUI、因为我们没有 USB2ANY。

    您能告诉我们需要对 EVK 本身进行哪些更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、您好!

    您可以将 MODE 引脚电阻更改为0欧姆。