This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63027:VFB 与 Vout 最小值之间的关系与短路保护之间的关系。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029656/tps63027-vfb-vs-vout-min-vs-short-circuit-protection

器件型号:TPS63027

TPS63027的反馈电压为800mV、输出电压最小值为1V。  通常情况下、我希望降压转换器能够精细降至等于反馈电压的输出、即直接1:1反馈?  此外、短路保护设置为1.2V。  

您能解释一下这三个数字是如何对齐的?  (a)为什么输出不能降至800mV;(b)如果 s/c 保护在1.2V 时启动、它如何才能降至1V?

我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jim、

    美好的一天、这是一个非常好的问题、我不确定我现在是否能为您提供正确的答案、 我想 我明天将参加基准测试。

    如果这是一个紧迫的问题,今天应该这样做,请告诉我,谢谢

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不是很紧急、但我的客户和我想了解这三个不同的数字(800mV VFB、1.0V Vout_min 和1.2V SC 保护)是如何协同工作的、以及为何在数据表中将它们设置为这些值?  如果您能在接下来的几天内给我一个答案、那将是可行的。

    谢谢

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Jim、

    在紧急 FA 之后、将进行基准测试。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Jim、

    你好。  

     通过基准测试、 如果 FB 直接连接到 Vout、我们将获得0.8V 输出、它看起来工作正常。 但 某些逻辑模块由输出供电、我想这就是为什么我们获得1V 最小输出以留出一定余量的原因。

    对于 SC 保护、芯片将使用较小的输入电流限制、但不会分流。 当输出电压=0.8V 时、输入限值为1.5A ;当输出电压大于1.2V 时、输入限值为3.9A。  因此 、我认为、如果输入电流不是更大、那么即使 Vout 小于1.2、也是可以的。

    此外 、如果描述错误、我将再次检查 DS 中的 SC 保护说明

    希望它能有所帮助

    此致

    TAO