This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6983:需要 EVM 光绘放大器;散热问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030449/tlc6983-need-evm-gerber-thermal-question

器件型号:TLC6983

您好!  

我需要  TLC6983 EVM 光绘文件。

客户 要求减小 PCB 的尺寸。

我没有光绘或接地平面图、只需规划组件位置即可。

客户希望将驱动器 IC 放置在 LED 的底部背面。

由于组件位置的原因、我无法在 散热焊盘上放置32个过孔。( 请参阅数据表、如下图所示)

 是否存在散热问题?

请给我建议、谢谢。  

您好 μ A

我需要TLC6983 EVM 的gerber檔

尚未進行Layout也沒有任何ground 计划,只想先規劃零件擺放位置

客戶要求縮減PCB空間導致要將driver IC擺在LED正後方 μ A

因我參考規格書,需要有32個Via在散熱盤上 μ A

因Via受LED位置影響,Via無法打這麼多 μ A

請問這樣會有散熱問題嗎? 如有任何建議請告知我 μ A

感謝您 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请 向我发送电子邮件。 此信息尚未公开、因此请通过 monet-xu@ti.com 与我联系

    BR

    徐美奈