This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:一种将 TPS259541DSGT 的6引脚(FLT 端子)降低到低电平的方法。

Guru**** 2519430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029582/tps2595-a-method-of-reducing-6pin-flt-terminal-of-tps259541dsgt-to-low-level

器件型号:TPS2595

你好。

通常使用的6引脚(FLT 端子)为开路、但我想在更改为低电平时确认信号、
请告诉我如何将6引脚(FLT 端子)更改为低电平。
我们在公司尝试短接 TPS259541DSGT 的5引脚(OUT 端子)输出端子、但没有更改为低电平。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    要测量 FLT 引脚上的信号、请使用高值上拉将其拉至电压源。

    请参阅此表。 它会告知 FLT 何时变为低电平:

     当您短路时,FLT 不会同时变为低电平。 当您短路时、器件将限制电流、这是因为功率耗散会增加、而是由于器件将达到热关断状态、之后 FLT 将变为低电平。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    您还有其他疑问吗? 我可以闭合线程吗?

    此致

    Kunal Goel

    ------------------------------------------------------------------

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。