This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313-Q1:LM27313浪涌电流

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029175/lm27313-q1-lm27313-inrush-current

器件型号:LM27313-Q1

  输入电压为3.3V、输出约为12.5V。 电流启动浪涌电流约为1.1A。  如何 将启动浪涌电流降至900mA 以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的参与。

    该器件未集成软启动功能。  

    如果您想减小启动浪涌电流、可以添加外部软启动电路、如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

      如何 为 附加电路选择组件规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您可以为 C1使用100nF、为 R3使用100K。  

    这两个组件没有黄金编号。 您可以通过观察浪涌电流波形来调整该值并找到最佳值。