This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:关于 HV 端口

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030359/ucc25630-1evm-291-about-hv-port

器件型号:UCC25630-1EVM-291
主题中讨论的其他器件:UCC256301UCC256402

您好、E2E、

我希望在使用 EVM 进行评估时减少导线。 它能否使用 DC390V 输入电压连接 TP5和 TP10?
器件仍然是 UCC256301。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ACGUY

    首先、不建议在新项目中使用 UCC25630X、TI 有升级版本 UCC25640X

    不允许按照您所示的方式进行连接、因为 HV 引脚具有 X 电容放电功能、需要交流过零信号。 如果 HV 电压为直流电压、则将启用 x 电容器放电。

    如果器件是 UCC256402、则可以通过电阻器将 HV 连接到直流电源、因为 UCC256402的 HV 引脚没有 X 电容放电功能。  

    云生