This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:关于 OUT 引脚

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030358/ucc28600-about-out-pin

器件型号:UCC28600

您好!

我想向您询问 UCC28600的 OUT 引脚。

(问题1)
据说、OUT 引脚由内置齐纳二极管钳位至13V。
但是、如果 VDD 变为高电平、则内置齐纳二极管的功耗会增加、并且存在器件将产生热量的问题。
VDD 的额定电压为32V、但13V 齐纳二极管能否在不损坏的情况下处理高达32V 的电压?

(问题2)
关于 OUT 引脚的规格、请告诉我1A 灌电流/0.75A 拉电流时的 VOH/VOL 电压值。
VOH 13V 和 VOL 0V 吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    感谢您对 TI 的关注。

    没有说明控制器正在使用一个13V 二极管来钳制 OUT 引脚电压。 方框图中的值。 它看起来是一个线性稳压器,用于钳制输出引脚电压。 TI 可以保证这一点的可靠性。

    OUT 引脚上有内部上拉和下拉 FET,OUT 引脚电压应等于13V - 1A* RDSON_PULLUP (拉电流时)和0V + 0.75A* RDSON_PULLUP (灌电流时),即使数据表也 没有给出确切的 RDSon 值, 通常,电阻为1~2欧姆。 在拉电流和灌电流下降后,VOH 和 VOL 将变为13V 和0V。

    谢谢。