This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:与第三方器件/软件通信

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79600EVM, USB2ANY, MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027335/bq79600evm-communication-with-3rd-party-device-software

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYMAX3232

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

我们希望将 BQ79600EVM 与我们的测试台软件连接、以接收值并发出命令。

我们找出了建立沟通的可能方法、并想询问哪种方法更有可能工作。

1) 使用 USB2ANY 器件:
我们可以使用 USB2ANY 器件将该模块与 PC 相连。 通过 USB2ANY 软件、我们配置模块和 UART 接口(波特率、奇偶校验、数据位、停止位)。 USB2ANY 器件是否被识别为 PC 上的虚拟 COM 端口、以便我们可以使用第三方软件连接串行接口?
2)带 RS232适配器
是否可以通过 RS232接口使用 MAX3232适配器连接到模块? 在哪里可以找到 UART 命令?
3)与 TMS570 LaunchPad 配合使用
在数据表中、它说 TMS570具有 CAN 接口。 是否可以通过 CAN 进行通信?在哪里可以找到 CAN 通信的数据库?
提前感谢您!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我们的 E2E 系统发生了一些更改、因此我们对此感到很抱歉。  1) 1)和3)应在 使用我们提供的 GUI 和示例代码软件时正常工作。 但是、我们不提供 CAN 示例、因此需要在您一侧进行定制。 bq79600产品文件夹技术文档页面上提供了一份软件参考指南、用于介绍 UART 命令结构。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    感谢您的回答。 我已将您的回复转发给我们的客户、并等待他的反馈。  

    此致、

    Danilo