This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65070:锂离子 SOCL2电池

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65070, TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029768/tps65070-li-socl2-battery

器件型号:TPS65070
主题中讨论的其他器件: TS5A23159

你好、

我的客户使用 TPS65070作为其当前器件的电源。 电源可以是锂离子电池(或锂聚合物)、也可以是 USB。

现在、他们有一项新任务、就是使用锂离子 SOCL2电池(例如、SAFT LS 14500)运行 TPS65070 -其电压为3.6V。 它们关闭了器件中的充电功能、计划与电池一起使用。

问题在于、当由电池供电时、TPS65070几乎无法正确启动。 事实可能是、启动时的最大电流超过了限制15mA。 问题可能出在 TPS65070的内部逻辑。 数据表显示、可以在3.6V 时启动器件。

如果它们首先从 USB 启动器件、则器件可通过电池正常工作。

是否可以将锂离子 SOCL2电池与 TPS65070配合使用? 此电源选项是否有原理图解决方案?

谢谢!

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daria、

    我认为我们没有任何(包括)仅 BAT 用例中的 TPS65070的可用参考设计。 但是、如果 PMIC 看到交流、USB 或 BAT 电源、则该 PMIC 应该能够启动。 您能否为这两种情况包含 PB_IN、PB_OUT、USB 和 BAT 的示波器截图? 您能否提供原理图?  

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        我附加了原理图和示波器截图的一部分。

     

    客户的意见:

     

    1. 生成 PB_IN 信号的原理图部分。 在 TPS6507х μ s 内有一个安全计时器。 如果 PB_IN 信号保持状态0超过15秒、则通过 I2C 在该处编程的所有 TPS6507x 设置都将重置为其默认设置。 在其系统中、这是不允许的、因为它们将电压从3.3V 降至2V。

     

    这就是他们使用 TS5A23159和看门狗计时器 TPS3823-33的原因。 该方案在2秒内生成一次 PB_IN 信号脉冲、因此 TPS6507x 内的安全计时器不会被触发。 他们使用此解决方案的时间很长。

     

    1. 示波器1–器件正确启动的示例(将容量为1000mAh 的锂离子电池的启动电压、标称电压为3.7V、实际上它的充电电压高达4.1V、 而 SAFT LS 14500 Li-SOCl2电池的标称电压为3.6V、实际充电电压为3.6V。

    黄色信号-系统

    绿色信号- PB_IN。

     

    1. 示波器2 -使用 SAFT 电池时器件启动错误的示例。

    黄色信号-系统

    绿色信号- PB_IN。

    有人尝试启动、但由于某些未知原因而失败。

     

    1. 范围3–

    黄色信号- AVDD6

    绿色信号- PB_IN。

     

    а 在启动失败时的单次尝试不影响 AVDD6信号的电平(与 SYS 信号相反、该信号下降至0)。

     

    从电池打开的那一刻起、所有图表都是同步的。

     

    SYS 信号会下降到0、这与 TSP6507x 开始时无法从电池提供电流有关、但我想得到一个答案、无论这是不是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daria、

    抱歉、这并不意味着点击"TI 认为已解决"。 当您使用较高的 BAT 时、系统会按预期启动。 您能否将电源连接到 BAT 并在3.6V 和3.7V 等+ 0.1V 之间切换、同时读取 PMIC 稳压器输入在示波器屏幕截图中看到的内容? 您是否还可以重新附加原理图的图像? 它太小了、无法从我看到的东西中做出任何决定。

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4类-器件由电压为3.58V 的电池(SAFT)启动。启动并非立即发生、而是在尝试后发生。

    我经常看到一种情况,即有无数的启动尝试,但没有一个成功的尝试。

      в 5 -此器件由电压为3.71 μ A 的电池(锂离子)启动。 器件已成功启动。

    黄色信号-系统

    绿色信号- PB_IN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daria、

    感谢您的示波器截图。 从我可以看到的结果来看、PMIC 似乎没有在 BAT 上看到足够稳定的输入电源来保持成功启动。 我从原理图的部分中看到、一个10uF 电容器从 SYS 终止。 我建议将这个10uF 电容器直接放置在 BAT 上、并查看这是否改进了启动。  

    最棒的
    Emily